Ampliación de la limitación de etiquetas OPC UA por defectoPermalink

Es posible ampliar la limitación por defecto del número máximo de etiquetas disponibles para cada CPU. Esta función permite 5 veces más etiquetas permitidas que el número máximo de etiquetas permitido por defecto para la CPU.

Cuando se supera el número limitado de etiquetas, tras el comando «Generar código» se muestra en la vista de diagnóstico de la CPU en la pestaña «Estadísticas» y se genera un mensaje de error.

Fig. 256: Notificación del límite de etiquetas superado

OPC_UA_tag_limitation_exceeded

Para ampliar la limitación de etiquetas se requiere una licencia de tiempo de ejecución «OPC UA Tag Extension Runtime».

Las claves de licencia que tienen el código de producto ‎AC500-eCo‎ sólo son válidas para los PLC AC500-eCo. Sin la licencia necesaria, el PLC sólo puede pasar al modo RUN con una licencia demo de runtime AC500 (si está disponible).

Ejemplo para PM5650

El número máximo de etiquetas por defecto es 10000

El número máximo de etiquetas permitido cuando «Habilitar más etiquetas» opción está activa es 50000

Si el recuento de etiquetas para la CPU es de 4000 y la opción «Habilitar más etiquetas» está activa, no se requiere licencia de ejecución porque está por debajo del número máximo predeterminado. Si el recuento de etiquetas es de 20000, se requiere una licencia de ejecución.

Para conocer el número máximo de etiquetas por defecto, consulte: ⮫ «Limitación de conexiones por protocolo» y ⮫ «Limitación de conexiones por protocolo»

Para obtener más información sobre las licencias de ejecución, consulte: ⮫ «Licencias de ejecución de PLC»

Para ampliar la limitación de etiquetas por defecto haga lo siguiente:

  1. En el árbol de dispositivos, abra la vista de diagnóstico de la CPU.

  2. En la pestaña «Statistics» seleccione la casilla «Enable more tags» para activar la función.

    Al seleccionar esta opción se evita que Automation Builder muestre un mensaje de error en caso de que el número de etiquetas OPC UA esté dentro del rango de la licencia de tiempo de ejecución de la extensión de etiquetas OPC UA. La necesidad de tener la licencia activada en el PLC sólo depende del número de etiquetas OPC UA y no del estado de esta casilla. Si el número de etiquetas OPC UA es inferior al límite, no se requiere licencia, aunque la casilla de verificación esté seleccionada.

  3. Active una licencia de ejecución, si es necesario.